This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3669EVM:Tswdc155evm

Guru**** 2917120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3669, ADC3669EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1546750/adc3669evm-tswdc155evm

器件型号:ADC3669EVM
主题中讨论的其他器件:ADC3669

工具/软件:

哪里可以获取 XDC 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alon:

    很抱歉耽误您的时间、您询问的 XDC 文件是什么?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alon:

    我们不分发任何 FPGA 固件源文件。 如果您想评估 ADC3669、我们建议您购买 ADC3669EVMTSWDC155EVM FPGA 采集板。 您可以遵循 ADC3669EVM 用户指南 并下载 ADC3669EVM GUI 、从而实现采集数据来评估 ADC。 在 GUI 中、您可以根据所需模式导出 ADC3669 寄存器写入值、您可以参考 ADC3669EVM 原理图中的 FMC 引脚排列 、为您想要的任何 FPGA 板构建您自己的 FPGA 软件。

    此致、

    Luke Allen