This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5687:在单极和双极输出之间切换

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5687, DAC5672, DAC81404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1538092/dac5687-toggle-between-unipolar-and-bipolar-output

器件型号:DAC5687
Thread 中讨论的其他器件: DAC5672DAC81404

工具/软件:

您好、

我通过按以下 URL 所示进行排序来搜索高速 DAC、但找不到任何可以分别使用单极输出和双极输出的产品。

https://www.ti.com/ja-jp/data-converters/dac-circuit/high-speed/products.html#84=14%3B16&596=125%3B24000&1345=2%3B4&1498=Catalog&1918=Parallel%20CMOS%3BParallel%20LVDS&sort=1130;asc&

1. DAC5687 和 DAC5672 只使用单极输出是否正确?

2.您能否介绍符合以下条件的产品?

μ・并行接口
1 μ s・率:125MHz 或更高
・分辨率:14 位和 16 位
・通道数:2~4 μ s
・输出:一种可以在单极和双极之间使用的设备。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    为了澄清您的问题、您是否将单极称为单端输出? 和双极作为差分输出?

    请提供建议。

    THX、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob-san、

    与 DAC81404 一样、单极输出为 0V 至+xV、双极输出为-xV 至+xV。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac81404.pdf

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    这种类型的器件与我们必须提供的高速 DAC 大不相同、因为该器件具有集成输出缓冲器、可实现这两种类型的电压输出摆幅。

    最好使用 TI.com 上的参数表来缩小所选 DAC 的范围。 否则,我们可以与 HSC 营销进行离线讨论,以更好地了解您的要求。

    请提供建议。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob-san、

    谢谢你。 我将离线检查是否找到最佳器件。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob-san、

    我有什么要补充的。

    客户要求的规格发生了变化。 您的产品是否符合以下规格?

    μ・并行接口
    1 μ s・率:125MHz 或更高
    ・分辨率:14 位和 16 位
    ・通道数:2~4 μ s
    ・μ A 输出:双极(±Ω 输出)

    我排序如下,但我找不到任何可以产生±输出的产品。

    https://www.ti.com/ja-jp/data-converters/dac-circuit/high-speed/products.html#84=14%3B16&1345=2%3B4&1498=Catalog&1918=Parallel%20CMOS%3BParallel%20LVDS%3BSPI&sort=1130;asc&

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie

    抱歉、对于延迟、对于+/-输出电平摆幅要求、客户将需要在 DAC 的输出端使用放大器。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob-san、

    感谢您告知我们需要 OPAMP。

    如果您能向我们介绍可满足要求的 DAC 和 OPAMP 组合、我们将不胜感激。

    μ・并行接口
    1 μ s・率:125MHz 或更高
    ・分辨率:14 位和 16 位
    ・通道数:2~4 μ s
    ・μ A 输出:双极(±15V)

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    您的应用所需的最高和最低频率是多少?

    我假设您是交流耦合到输出、对吧?

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob-san、

    很抱歉晚才回复。 我会向客户询问频率和交流耦合。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Nishie、请保持我们的发布。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob-san、

    我想通过私人信息告诉您客户的规格。

    我已向您发送朋友请求、请批准。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    请使用电子邮件、我们可以关闭此帖子。 这样会更高效。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob-san、

    感谢您的支持。

    您能告诉我您的电子邮件地址吗?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    我会给你发送电子邮件。 关闭此帖子。

    THX、

    Rob