This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L18EVM-PDK:PHI 卡无法正常工作

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L18, ADS127L18EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1553953/ads127l18evm-pdk-phi-card-is-not-working

器件型号:ADS127L18EVM-PDK
Thread 中讨论的其他器件:ADS127L18

工具/软件:

您好、先生/女士、

我们购买了 ADS127L18 EVM 电路板、但由于所提供的 PHI 控制器卡无法正常工作、因此无法连接到软件。 请帮助我们尽快解决此问题。 我们还提出了一个案例、该案例 ID 为 CS2914806。 来自穆塞尔的发票编号是  85122759.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bhoopal Reddy。

    您能帮助我们更好地了解您所面临的具体问题吗? 任何错误消息的屏幕截图、主板图片、您已经尝试过的任何故障排除步骤? 我们不清楚实际问题是什么、因此如果没有其他信息、我们无法提供太多帮助。 请详细说明、以便我们尽快解决您的问题

    此外、请注意、在套件和库存之前、所有 EVM 都已使用其控制器卡进行了测试、因此我们可以确认该板此时可以正常工作

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    在将 ADS127L18EVM 电路板与提供的软件连接时、我们遇到了关键问题。 显示的错误消息为: “未检测到 PHI。“

    为了进行故障排除、我们使用之前为 ADS127L18EVM 电路板购买的另一个 PHI 控制器卡测试了设置。 该卡正常工作、确认 EVM 板和软件是否按预期工作。

    这表示新提供的 PHI 控制器卡出现故障或不兼容。 此问题导致我们的项目时间表出现重大延误、我们紧急请求您的支持、以便尽快解决此问题。

    请建议后续步骤、或尽早更换有缺陷的 PHI 控制器卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bhoopal Reddy、

    感谢您提供所需的信息。

    我明白(请确认/拒绝):

    • 您有两个 ADS127L18EVM-PDK(即 2 个 ADS127L18EVM + 2 个 PHI 卡)?
      • 如果没有、您是如何采购第二块 PHI 控制器卡的? 这些元件并非单独出售、仅作为 EVM 封装的一部分进行出售。 如果您只有 1 个 ADS127L18EVM、为什么需要 2 个 PHI 控制器卡?
    • 您确认一个 PHI 卡可与两个 ADS127L18EVM 配合使用?
    • 您已经确认其他 PHI 卡不适用于 ADS127L18EVM?

    您能否向我们发送连接到两个 EVM 的两个 PHI 控制器的图片? 您无需为这些图片打开 GUI、只需确保它们通过 USB 供电(并直接连接到 PC、而不是通过 USB 集线器)。 请确保在 所有图片中都可以看到整个 EVM + PHI + USB 电缆

    -布莱恩