This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:关于 ADS8688 的咨询

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00170, ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1552874/ads8688-consultation-on-ads8688

部件号:部件号: TIPD-00170
主题中讨论的其他器件:TIDA-00170ADS8688

工具/软件:

尊敬的工程师:

    我们参考 TI 发布的 TIDA-00170 文档、使用 ADS8688 设计了信号采集电路。请帮助我们验证以下要点。

    1、在文档 TIDA-00170 中、如图 1 所示、使用 Photomos 继电器(U14 有哪些优势、可以将其替换为 NMOS?

    、Ω R74 的用途是什么、为什么会将其下拉至–15V?

         

                           图 1.

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      您能帮助我们解决这个问题吗?