This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:V1~V2 和 V3~V6 在 ADS1298 的 12 通道 ECG 中与相位相反

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1551152/ads1298-v1-v2-and-v3-v6-are-reverse-of-phase-in-a-12ch-ecg-with-ads1298

器件型号:ADS1298
Thread 中讨论的其他器件: ADS1294

工具/软件:

尊敬的先生:

使用 ADS1298 配置了 12 通道 ECG、如以下原理图所示。
I 将 RA 连接到 INxN(ADS1298 的负端口)以及 LA、LL、V1 ~ V6 至 INxP、以获得 ECG 波形、其中显示了同相 V1、V2 和反 相 V3 ~ V6。

我认为所有 Vx 通道都应该处于同一相位。

此外、为了便于参考、我将 WCT1 寄存器(地址 18h)设置为 0x00(显示同相的 V1、V2 和反相的 V3 ~ V6) 

但当我将 WCT1 设置为 0x10(即 AVR_CH4 设置为 1)时、V2 反转并变为与 V3~V6 相同的相位。

此外、芯片标签是 ADS1298、但当我读取 ID 控制寄存器(地址 00h)时、得到的值为 128、这使得我的器件 ID = 000 (4 通道 ADS1294)。

这也是奇怪的。

如对此提出任何建议、将不胜感激。

谢谢你。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiyoung、  

    感谢您发送编修。  

    ID 寄存器应读回为 0x92 或 0xD2。 对于所有器件型号、位 4 应固定为 1b。 您能否检查是否正确遵循了上电复位过程? 最简单的检查方法是使电源保持开启状态、并使/RESET 引脚再次变为低电平或高电平脉冲。 然后、发送 SDATAC 操作码、后跟 0x00 的 RREG。  

    即使没有正确的器件 ID、所有 8 个通道似乎都按预期运行。 胸部导联的极性完全取决于患者或模拟器输出。 由于您不使用 WCT 放大器(所有放大器都断电)、因此将地址 18h 设置为 0x10 毫无意义。 请保留为默认 0x00。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我可以看到、将/PWDN 设置为高电平后、需要 9ms 的唤醒时间(根据 ADS1298 数据表)。
    在~中、我使用了 8 毫秒 μ s、这解决了问题。
    现在、ADS1298 的器件 ID 为 0x92、读取正确。
    此外、ADS1298 也会正常复位、因此 V3~V6 的行为与 V1~V2 极性相同。

    非常感谢您的友好响应、
    非常感谢。