This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:使用从 MCU 到芯片 TXS0104EPWR B 端的 5V SPI 波形输出。 我希望 A 端可以输出 3.3V 波形

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1554353/txs0104e-using-a-5v-spi-waveform-output-from-the-mcu-to-the-b-end-of-the-chip-txs0104epwr-i-hope-the-a-end-can-output-a-3-3v-waveform

器件型号:TXS0104E


工具/软件:

大家好、我使用从 MCU 到芯片 TXS0104EPWR B 端的 5V SPI 波形输出。 我希望 A 端可以输出 3.3V 波形。 但是、当我按如下所示进行设计时、我发现没有波形输出。 您能帮助我检查哪一侧存在问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bao:

    测试时 VCCA/VCCB/OE 引脚的状态是多少? B 侧输入是否以 5V 为基准? 还建议查看电源电流是否被钳位、并检查所有引脚的连续性、以排除潜在的短路。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCCA 在 5V 时稳定、VCCA 在 3.3V 时稳定、OE 在 5V 时稳定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bao:

    您是指 VCCB 为 5V 吗? 请注意、5V 时的 VCCA 会损坏器件。 (VCCA 的绝对最大额定值为 4.6V)。  请分享您可能拥有的有关此设置的任何其他详细信息、以便进一步调试此设置。  

    此致、

    插孔