This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3542:测试自噪声和放大器;不同的电压基准

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1554519/adc3542-test-self-noise-different-voltage-reference

器件型号:ADC3542


工具/软件:

您好:  

我想在设计中独立测试 ADC3542 是否存在内部噪声

我该如何正确操作? 我虽然在 3 种不同的方法:

1.短 AINp 和 AINn

2. 3 个电阻分压器、具有差分电压(范围为 2.25Vpp)和 0.95v 共模  

3、将 VCM 0.95v ADC 输出(引脚 9)连接到 AINp 和 AINn  

您能否就正确的测试提出建议?

我应该在并行 14 位总线上看到什么(带示波器)?

我应该看到哪些数据针脚切换、哪些是常数?  

随附的原理图

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    您可以将两个 P/N 模拟输入短接在一起并进行测量。

    但是、最好捕获本底噪声、不确定使用示波器会看到多少噪声。

    低 LSB 位将切换。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob

    您是否确定短接两个 P/N 输入不会违反 ADC 要求?

     我知道、它需要共模电压为 0.95V 的外部差分输入

    您能否详细说明测试 2 和 3 — 它是否可行? 如果没有 — 为什么?  

    如何捕获本底噪声?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduard:

    抱歉、我应该已经说过、提供 0.95V 偏置后、可以将两个输入 (P/N) 短接在一起。

    这是有关如何完成该测试的行业标准。

    为了捕获本底噪声、我们使用 HSDCPro、它也可以生成直方图。

    https://www.ti.com/tool/DATACONVERTERPRO-SW

    如果您有其他方法来捕获数字数据(没关系)、您可以执行之后的直方图。

    此致、

    Rob