This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1304M05:AMC1304M05DW

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1304M05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1554743/amc1304m05-amc1304m05dw

器件型号:AMC1304M05


工具/软件:

您好、

是否可以将 OSR 设置为 64 并在 fclk = 20MHz 下运行、然后使用 sinc2 滤波器、以便该 IC 实现低至 3.2us 的群延迟? 此外、它可以支持的最大数据速率是多少?

此致、

Tanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanu、  

    是的、从 AMC1304M05 的角度来看这是正常的、并且取决于控制器中的可用设置。