Thread 中讨论的其他器件: DAC8718
工具/软件:
您好、
我在使用 ADS8598S 时遇到问题。 我的一些读数(看似)是正确的、但有几个读数似乎读数不正确。
现在我正在与 FPGA 通信、FPGA 也在驱动 DAC;现在只需要测量该 ADC 中的值并通过 DAC 读取它们。 我认为 DAC 工作正常;它是 DAC8718。 我可以将已知的代码或模式输出到 DAC、然后它输出如下。 为了确认是 ADC 而不是 DAC、我将 8 个 LED 连接到 FPGA、然后将 ADC 数据的前 8 位输出到 LED。 当将+3V 馈送到 ADC 时、我可以看到 MSB LED 闪烁;表示为负读数(因为 ADC 输出二进制补码)。 这与我在 DAC 信号中看到的尖峰相匹配。

我还探测了 DB15、可以看到、我的通道输出的 MSB(符号)通常很高。
我注意到的另一个奇怪的事情是、本应在第一个通道的输出端发出高电平脉冲的 FRSDATA 在输出数据期间似乎会发出多次高电平脉冲。 这显然是一个问题。
AVDD:5V
DVDD:3.3V
VREF:内部
F 示例:100kHz
CS/RD 连接在一起、并行模式(在 CS/RD 的连续脉冲上读取位 17:2、然后读取位 1:0。
需要注意的另一点是:我看到由 REFIN/REFOUT 引脚测量的内部 Vref 为 2.9V、而在数据表中、内部 Vref 应该为 2.5V。 这可能是问题的一部分吗?
谢谢、期待您的建议。