This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL3200:ADC 校准

Guru**** 2587725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1546928/adc12dl3200-adc-calibration

部件号:ADC12DL3200


工具/软件:

你好。

我想获得有关 ADC (ADC12DL3200) 中校准过程的更清晰信息

本文档对校准过程的启动方式有点困惑。

切换 CAL_EN 假设要启动校准、还是只用于启用校 准状态机、为了实际开始校准、还需要触发“CAL_SOFT_TRIG"-切“切换相应的输入引脚?  

此外 、这些文档还提到在校准期间不应访问 SPI 接口 — 如果是这种情况,如何轮询 ADC 以检查校准是否已完成? 是否有预定义的时间必须等待? 如果是、校准过程应该花费多长时间?  

启动前台校准的过程是否与启动后台校准的过程相同?

如果在“CAL_CFG0"寄存“寄存器中同时启用了前台和后台校准、会发生什么情况?

是否在启用 CAL_EN 后、触发校准之前(假设需要触发)或仅在校准完成后启用 LVDS_EN 很重要?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    很抱歉晚回复。 大部分此类信息都在数据表中提供。

    切换 CAL_EN 假设要启动校准、还是只用于启用校 准状态机、为了实际开始校准、还需要触发“CAL_SOFT_TRIG"-切“切换相应的输入引脚?  RR:这是引脚或 SW 控制的、只需选择一种方法

    此外 、这些文档还提到在校准期间不应访问 SPI 接口 — 如果是这种情况,如何轮询 ADC 以检查校准是否已完成? 是否有预定义的时间必须等待? 如果是、校准过程应该花费多长时间?  RR:数据表中的这个信息在哪里?

    启动前台校准的过程是否与启动后台校准的过程相同? RR:是的、数据表中包含此信息

    如果在“CAL_CFG0"寄存“寄存器中同时启用了前台和后台校准、会发生什么情况? RR:两者不应同时启用

    是否在启用 CAL_EN 后、触发校准之前(假设需要触发)或仅在校准完成后启用 LVDS_EN 很重要? RR:是的、请按照数据表中的步骤操作

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的答复、但遗憾的是、它没有回答我的问题。 我已经阅读了数据表并提出了问题、因为数据表不清楚。

    我将尝试详细说明:

    a) 对于 CAL_TRIG — 用于选择是通过  CAL_PIN_CFG 寄存器来使用引脚还是寄存器(CAL_SOFT_TRIG 寄存器)的配置、与我询问的内容无关。  

    CAL_EN 的数据表说明写入:“此位启用校准。 将该位设置为高电平以运行校准“、另一方面、在数据表的稍后部分、有一个初始化设置流程、其中显示:

    点 8)  对 CAL_EN = 1 进行编程以启用校准状态机。

    ...

    第 12,13 点)  12.编程 CAL_SOFT_TRIG = 0。  13、编程 CAL_SOFT_TRIG = 1 以启动校准。

    这似乎表明设置 CAL_EN 实际上并不会开始校准、它只会在切换所选的触发源后启动。

    如果您能澄清这是什么、请感谢您的参与。

    关于 CAL_EN 和 LVDS_EN:数据表写入:要在 LVDS_EN 之前设置 CAL_EN、我的问题是在设置 LVDS_EN 之前检查是否需要触发并等待校准完成(或者,即使在校准正在运行或尚未触发时也可以设置该设置)?

    对于 SPI 接口、数据表中提供了以下注意事项(7.5.1.7 中的注释):

    “在 ADC 校准期间、不得访问串行接口。 ...“

    希望对此进行澄清、好像在校准期间不应访问 SPI、那么如何轮询校准完成? 在触发校准后、是否应等待一段已知时间、然后再尝试使用 SPI 接口? 如果是的话 — 会是那段时间吗?

    谢谢。