This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7961-Q1:ADS7961-Q1 Vref 设计问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7961-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1554259/ads7961-q1-ads7961-q1-vref-design-question

器件型号:ADS7961-Q1


工具/软件:

您好应用团队:

  我们想使用 ADS7961-Q1 是否想知道 REFP 的最大电流消耗是多少((2.5V Vref 输入)?  

谢谢你  

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    未指定最大电流消耗、但存在 100kΩ 的基准电阻典型规格。 在 2.5V 基准电压下、平均电流消耗将达到 25uA。

    此致、
    Joel