This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:ADS7953 在 5km 海拔高度下的性能是否下降

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1554264/ads7953-ads7953-performance-degrade-or-not-at-5km-altitude

器件型号:ADS7953


工具/软件:

您好的团队、

我是否可以知道 ADS7953 规格在 5km 海拔高度下是否下降? 5 公里海拔时的性能是什么?

谢谢!

Yunjing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yunjing:

    压力和海拔高度不会影响设备性能。 主要是环境温度会影响器件性能。 此器件在–40°C 至 125°C 范围内指定。

    此致、
    Joel