This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161P997:DAC161P997:0 –20mA 直流输出

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC161P997, DAC161S997EVM, DAC161S997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1551176/dac161p997-dac161p997-0-20-ma-dc-output

部件号:DAC161P997
主题中讨论的其他器件: DAC161S997EVMDAC161S997

工具/软件:

您好、

我将设计一个通用模拟输出模块、

a) 0 –20mA DC

b) 4 –20mA DC

C) 0-5V 直流

d) 0-10V 直流

使用 DAC161P997 时、我无法实现真正的零输出。

这是原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中国、


    我可以看到如何获取此器件的电流输出(作为环路电压的电流控制)。 但我无法确定如何设置电压输出。

    对于真正的零输出、您距离零电流有多远? 控制环路需要一定量的电流、因此不能降至 0V。 在规格表中、您将看到环路电流输出对应的值:

    这意味着环路至少需要 180uA 的电流。


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    大家可以看到我使用了 2 位 DIP 开关 (JP1)

    A) 位置 1 ->用于 10V 输出的 499 Ω 环路端接电阻器

    b) 位置 2 -> 249 Ω 环路终端电阻器(用于 5V 输出)

    中国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中国、


    我可以看到与开关的连接、但与端子的连接仍然是与电源的连接。 在原理图中、正极端子连接到+15V、负极端子连接到接地端(+15V 接地端)。 在端子上、始终会看到+15V。 对于 DAC161P997、控制将始终通过 NPN 直接从+15V 电源拉出电流。 在这种情况下、受控电流永远不会到达端子。

    在哪里测量环路的电流? 您是通过 R16 进行测量吗? 您测量的真正零振幅是多少?


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    我修正了原理图、感谢您的输入。

    中国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中国、

    好的、我可以看到开关闭合可能导致电压输出。 当开关断开时、您可以插入一个检测电阻以允许电流流动。

    正如我在上一篇文章中提到的、 电流范围并没有真正扩展到 0mA、而且在 0 附近有一个 180uA 的小偏移量。 您正在测量什么? 您能否在整个工作范围内设置代码并绘制当前输出? 对于 4 –20mA 范围、我希望输出在整个范围内都是线性的。

    这是一个您已经构建过的电路吗? 您是否使用过 DAC161S997EVM 来玩类似的电路?

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    我正在为 DAC161S997 构建分线 PCB。

    我将在使用 DAC161S997 硬件后更新您。

    中国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中国、

    好的、我可以让这个主题保持开放状态。 如果您在 获取电路板后对 DAC161S997 有任何疑问、敬请告知。

    Joseph Wu