This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:软件支持 — 发送和接收帧结构

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1556232/ads131m02-software-support---transmit-and-receive-frame-structure

器件型号:ADS131M02


工具/软件:

尊敬的 PADC 团队:  

我希望这篇文章能找到你好! 我有一个客户需要  ADS131M02 软件方面的帮助。 工程师正在使用来自 GitHub 链接的引用: 位于主·Texas Instruments/precision-adc-examples/devices/ads131m08/README.md。 ·无论它们发送什么命令(读取 REG 或写入 REG)、它都会接收字节 1“22"和“和字节 2“FF"作为“作为响应。  

他尝试了 24 位长度的设置、还尝试了 16 位、读取状态寄存器、时钟寄存器的设置、但一切都给了我上述响应。 您能否就该芯片的发送和接收帧结构提供一些帮助/说明、并深入了解导致这种行为的可能原因?  

如果您有任何澄清问题、请告诉我。  

此致、  

Rachel White

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel White、

    您能否通过在 Thread Tracking Toolkit 的“注释“部分以英文发布客户名称和项目详细信息来帮助我们跟踪此机会? 我们将在等待您的回答时审查您的问题

    -布莱恩