This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200-SP:能够安全地将 PD 保持在高电平持续时间?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200-SP, ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1544203/adc12dj5200-sp-safe-to-hold-pd-high-for-sustained-periods

部件号:ADC12DJ5200-SP
Thread 中讨论的其他器件: ADC12DJ5200RF

工具/软件:

您好、

我们设计了使用 ADC12DJ5200-SP 的电路板、并希望在某些情况下使用 PD 引脚使其保持断电状态。 ADC12DJ 放电 3200 -SP 后、数据表中有一条注意事项:断电模式只能在“短暂的时间“内使用、并且持续断电可能会损坏串行器。 我没有看到用于  ADC12DJ 的这个注释 5200 -SP,那么,假设这个问题已经得到解决,并且可以在 PD 中保留该部分是安全的吗?

此外、当器件断电但仍在提供电源轨时、是否所有建议的运行条件仍然保持不变? 即 ADC 可以输入模拟输入、实时 IO 和时钟吗?

有关 PD 的 ADC12DJ3200-SP 数据表注释

ADC12DJ5200-SP 没有此类注释

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Azad:

    感谢您的耐心。 我将努力为您提供有关此问题的答案。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Azad:

    我从设计上对此进行了确认、这是 针对 ADC12DJ5200RF 的、因此可以将器件保持在 PD 中。

    当所有电源轨都已供电时、建议的运行条件在 POWERDOWN 模式下仍然有效。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rob!