This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8598S:测量值过零跳变

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1555759/ads8598s-zero-crossing-jumps-in-measured-value

器件型号:ADS8598S
Thread 中讨论的其他器件:DAC8718

工具/软件:

我用 FPGA 控制此 ADC、并在越过零时收到一个奇怪的毛刺脉冲。 下面是 ADC 的正弦波输入、并由 DAC (DAC8718) 重新输出。 DAC 似乎可以正常工作、我可以输出我在 FPGA 中生成的任何其他代码、而不会出现任何问题。

我正在使用 SPI 进行通信、遇到了并行模式问题、但我仍在努力。  但这似乎与通信/信号强度不佳无关、至少在表面上是如此。

当 I 从下面越过零时、ADC 的输出代码似乎上升;当 I 从上面越过零时、似乎下降。  通过 ADS8598 读取正弦波时、以下是 DAC 的输出:

如果我没有跨越零、就不会有问题。  在 100kHz 频率下采样、原理图如下:

我还看到另一个论坛主题与这个确切的问题:

 ADS8345:ADS8345 过零问题 

但是我看不到这一线程的最终结果。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的是、我似乎不存在 ADC 的 CH2 问题。  通道 1 是否会损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raman、

    感谢您在 TI 的 E2E 上发帖! 也感谢您链接其他 E2E 帖子。

    通道 1 和通道 2 之间的信号路径是否存在差异? 可以在电路/原理图中或输入信号中进行。  

    您是否可以分享一个原理图、其中显示了输入信号链在 ADC 通道中的外观?   

    通道 1 是否是唯一存在该问题的通道?或者是否在任何其他通道中发生该问题?

    您是否同时使用 DOUTA 或 DOUTB? 或者只是 DOUTA?  

    您能否分享数字信号 (SCLK、CS、DOUT、FIRSTDATA) 在这个过零干扰期间的样子? 以及另一个包含 CONVST、BUSY、CS 和 FIRSTDATA 的参数。  

    是否 使用 BUSY 和/或 FIRSTDATA 输出来同步数据输出? 或者、数据输出的时序是否与这些引脚异步?  

    与其他帖子类似、您是否有显示跳转/毛刺的数据输出日志?  

    此致、  

    Yolanda