This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:使用晶体

Guru**** 2845290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1555715/ads131m08-use-of-crystal

器件型号:ADS131M08


工具/软件:

我已经 使用 Wurth 晶体设计了如下电路: https://www.we-online.com/components/products/datasheet/830055663.pdf 

数据表中没有其他信息、例如 XTAL 引脚可以处理的负载电容范围、或者 XTAL 引脚可以驱动哪些建议的晶体。

您能否检查该晶体是否可以使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Predrag:

    欢迎来到 TI E2E 论坛!

    负载电容 通常是必需的  、并且受晶体供应商的晶体振荡器的限制、我们使用了晶体 (ABLS-8.192MHZ-K4T)、它可以与 ADS131M0x ADC 良好配合使用。  如果使用不同的晶体、您 必须  在电源电压和温度范围内使用该晶体来表征您的系统、以确保在所有条件下都能正确启动。

    根据设计仿真、ADS131M0x 的两个 XTAL 引脚具有大约 2pF 的输入电容。  请注意、电路板中任何实际的 PCB 布线都将超过引脚电容。  

    BR、

    Dale