This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508:如果 TI 有更多通道 DAC、规格与 DAC80508 相同

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80508, DAC80516

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1554702/dac80508-if-ti-have-the-more-channel-dac-spec-same-as-dac80508

器件型号:DAC80508
主题中讨论的其他器件: DAC80516

工具/软件:

您好先生

我们在光纤器件中使用 DAC80508

现在、我们在电路中需要更多通道、您有什么建议吗?

无 AMP 内部、VCC:3~5V、菊花链

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    为了澄清一下、DAC80508 确实有一个内部缓冲器。 如果他们希望用更多通道进行类似的替代产品、则建议使用 DAC80516。  

    我们在该通道数下没有非缓冲 DAC。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jones  

    DAC80516 支持菊花链?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    是的。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jones   

    感谢您的回复、但我在  DAC80516 数据表中看不到菊花链描述?

    但是  DAC80508 有如下这个词,请告知它,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    在 定义器件时、设计要求 中并不包含这一点、因此数据表中并未将它作为特性标注。 但 SPI 的设计方式意味着菊花链可以正常工作。

    SPI 帧的最后 24 位在 CS 的上升沿被捕获、只要启用 SDO 引脚、数据就会在 SDO 上按时钟输出。 这些是菊花链的关键要求。

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是一条菊花链命令、用于在一个器件上启用基准并在另一个器件上禁用基准:

    红色 — SCLK

    橙色 — CS

    黄色 — SDO(器件 1 的 SDI)

    绿色-SDI(器件 0 的 SDI)

    白色 — 设备 0

    棕色 — 器件 1

    此致、

    凯蒂恩·琼斯