This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:有关图 6-11 的问题。 4 倍抽取率复合响应

Guru**** 2576075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1555263/adc12dj5200rf-question-about-figure-6-11-decimate-by-4-composite-response

器件型号:ADC12DJ5200RF


工具/软件:

您好:

我的客户通过计算 Matlab 处的滤波器系数 CS40 x CS80、仿真了 4 倍抽取率复合响应(数据表中的图 6-11)。
结果如下左侧。 (下面右侧为图 6-11)


在这里、阻带的一些差异与图 6-11 竞争。

在图 6-11 中、衰减小于–70dB、但在其仿真中、衰减大于 60dB、因此差异大于 10dB。

和阻带的绘图形状在它们的 Matlab 仿真和图 6-11 之间看起来有些不同。
图 6-11 是否正确? 那么 CS40 和 CS80 滤波器系数是否确实正确呢?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirano-San,

    下面的 pic 与客户的仿真结果一致。 数据表中的波形图似乎是错误的。 但表 6-14 中的系数值看来确实正确。

    我们将在下一轮的数据表更新列表中添加此内容。

    感谢您提请我们注意这一点。

    此致、

    Rob