This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE782H1:与 AFE782H1 通信

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE782H1, AFE882H1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1552739/afe782h1-communication-with-afe782h1

器件型号:AFE782H1
主题中讨论的其他器件: AFE882H1

工具/软件:

您好、

我们计划使用 AFE782H1 来满足 4 –20mA 和 HART 要求。 对于与 AFE782H1 的 SPI (DAC) 和 UART (HART) 通信、我们看不到任何有关帧格式的良好材料。

1.帧格式。

2.是 AFE782H1 可用的寄存器分页

3.用于配置和与 AFE782H1 通信的任何示例代码。

 

请提供有关这一问题的文献。

谢谢、

Swapna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swapna、


    我不确定除了数据表、我们是否有更详细的 AFE782H1。 您能描述一下您在寻找的帧格式和寄存器分页吗?

    我们没有任何可用的示例代码、但我们可能有该器件的 c 头文件。 我会检查一下、然后返回给您。


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Joseph:

    如果您可以提供与 AFE782H1 相关的任何代码片段(甚至头文件)、这会很有帮助。

    谢谢。此致、

    Swapna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: Swapna、

    Joseph 不在办公室。 请再给他几天时间检查我们是否有头文件。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swapna、

    下面是 AFE882H1 的头文件。  

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、附件在第一个帖子上不起作用。

    Joseph Wu

    e2e.ti.com/.../AFE882H1_5F00_header.h