This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:ADC 转换时间和设置 NUMAV[7:0]的公式

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1555134/afe4490-the-adc-conversion-time-and-formula-to-set-numav-7-0

部件号:AFE4490


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我对 AFE4490 数据表中“ ADC 转换时间“的描述感到困惑(SBAS602H–2012 年 12 月–2014 年 10 月修订)

数据表中 设置的 ADC 转换时间在限定范围内的一些地方。

P.11、50μs  ≤ADC ≤时间 μs PRF/4(μ s)

P.29、支持的最短时间为 50 μs

P.43、每次 ADC 转换采用 50 μs。

第 43 页、因为 ADC 转换时间通常 短于脉冲重复周期的 25%。  

P43.  情况下的求平均值。  在该模式下、ADC 针对每个 50 μs 输出一次数字样本。

在同一数据表中的其他地方、它是固定的。

P.31、 转换持续时间始终为脉冲重复周期的 25%。  

P.32、 ADC 转换时间固定为 PRF 的 25%占空比。

按正确的顺序定义转换的开始和结束时、应该遵循什么?

顺便说一下、定义 NUMAV[7:0]的寄存器值的公式似乎与错误一样  

我建议使用这个公式   

NUMAV[7:0] +1  ≤Floor [0.25* PRP / 50μs ]

您是否会审核我的意见和建议并放弃您的回答?

此致!

华莱士  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、华莱士、

    转换时间应计算为脉冲重复周期的 25%并取平均值。

     如果您选择求平均值、则数据表中用于确定 NUMAV[7:0]的公式是正确的、但如果选择、则可以选择将其设置得更低。

    如果您选择不使用均值计算、则可以将转换周期设置为 50µs、但这通常在使用低脉冲重复周期时进行。

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Payton、

    感谢您的答复。

    但是、我仍然与 数据表中的描述感到困惑。  

    例如、在数据表的第 44 页上。 它写为: “请注意,他的平均转换次数是由 25%的 PRF 限制。 例如、可以 在 PRF = 625Hz 下对八个样本求平均值、在 PRF = 1250Hz 下对四个样本求平均值。“

    1.根据您的答复,并根据引用段落的上下文, 如果我想使用 ADC Average 函数,我必须将平均通量设置为 8 ? 因为 8*PRF=PRF=PRF 50μs 只是整个重复周期的四分之一 400μs。

    2.再次,让我 继续   PRF=625Hz。 现在我想将 Average Pass 设置为 7、我是否可以将 ADC 转换时间定义为 介于 350μs 和 400μs?之间的值

    3.或者、当  选择 PRF = 625Hz 时、我必须将平均传递设置为 8?

    4. 如果  PRF = 625Hz、则脉冲重复周期= 1.6ms。 然后、按照数据表和答复中的公式进行操作。  (__LW_AT__0.25* 1.6ms/ 50μs)–1=7。 因此、我需要设置  NUMAV[7:0]=6、以便平衡公式。 根据 第 72 页上的请求“指定一个 8 位值、对应于要取平均值的 ADC 样本数–1。“ 实际通过的均值计算为 7、而不是 8。 在  PRF = 625Hz 下、我是否应该将转换时间设置为周期的 21.875%?

    5.在  PRF = 625Hz 条件下, 如果我只需要 4 次平均值测试,我可以设置 NUMAV[7 : 0]= 3。 但是、该公式不符合。

    请您回答以下问题吗?  

    此致!

    华莱士  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、华莱士、

    如前所述、只要 ADC 转换周期在 PRP 结束时完成、如果您选择、您可以选择设置更少的平均值。 如果这样做、请确保 ADC 转换周期足够长、以便计入您选择的平均值数量。  正确的是、该公式 针对实际平均值为 NUMAV + 1 的事实进行了校正--您可以在 625Hz 下将 NUMAV 设置为 7。

    此致、

    Payton