This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3648:CMRR

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3648

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1554722/adc3648-cmrr

器件型号:ADC3648


工具/软件:

您好的团队、

ADC3648 的 CMRR 性能如何? 您是否有任何高速 ADC 可以支持 CMRR >80dB 的 14 位 125MSPS DDR LVDS?

谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng、

    请说明 CMRR 的频率是多少? 基带?

    这不是典型的 ADC 标准化测试。

    因此、请告诉我们一些关于客户、项目和机会规模的信息、因为这需要一些工作来测试。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    我向您发送了电子邮件以了解详情。

    谢谢!

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们将通过电子邮件解决。

    关闭此帖子。

    Rob