This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4950:AFE4950 一个问题讨论

Guru**** 2588715 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1554793/afe4950-afe4950-some-issue-discuss

器件型号:AFE4950


工具/软件:

您好先生  

需要您的帮助、谢谢

  1. 与 IN_TIA1 相比、使用 IN_TIA2 转换的 PD 数据更小(差异更大)。 这是正常的吗?
  2. 我想使用 TIA2 的射频调整来接近 TIA1、但将其设置为 2 太多。 是否有其他方法进行调整?
  3. FIFO 具有 256 个寄存器。 如果没有从读取数据、当 FIFO 已满时、第一个寄存器是否会被覆盖?
  4. 我目前配置了 16 个相位组合。 每个相位执行两次数据转换 (TIA1 和 TIA2)。 每个周期向 FIFO 寄存器写入 32 个数据条目。 预计这 32 个条目将重复写入 256 个存储区域。 即使被覆盖、也应将其写入相应的位置。 但是、经过一段时间后、我读出的数据似乎缺少数据条目。 我读取的数据似乎从第二个条目开始。 这种读取方法是否异常? 或者我是否需要在读取前清除 FIFO 数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    由于 AFE4950 需要遵守保密协议、因此我们将此讨论移至电子邮件地址。

    此致、

    Payton