This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC130M02:初始化期间的 CLKIN 和 DRDY

Guru**** 2555160 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC130M02, AMC131M02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1550575/amc130m02-clkin-and-drdy-during-initialization

器件型号:AMC130M02
主题: AMC131M02 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我们无法根据数据表中所述的步骤初始化 AMC130M02。

我们应该:

  • 禁用 CLKIN 信号
  • 复位时执行长脉冲
  • 等待 DRDY 变为高电平
  • 配置寄存器
  • 启用 CLKIN 信号

但 DRDY 信号经常出现在低电平、永远不会进入高电平状态。 对我们有效的做法是:

  • 启用 CLKIN 信号
  • 复位时执行长脉冲
  • 等待 DRDY 进行任何更改
  • 禁用 CLKIN
  • 配置寄存器
  • 启用 CLKIN

您是否有任何关于 DRDY 为何会一直处于低电平的提示?

我们的程序是否安全? 这似乎是,但也许有一些风险,我们错过了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    您是在器件初始启动时还是在复位器件后进行此初始化?

    首次启动时、您应执行以下操作:

    在这种情况下、一旦 DVDD 稳定、DRDY 引脚就应变为高电平。

    如果要通过 SPI 写入或 RESET 引脚复位器件、则需要 CLKIN 信号保持启用状态。  复位与 CLKIN 信号计时、因此它需要保持启用状态以理解命令并控制 DRDY 信号。 (注意:在复位过程中, DRDY 信号可能会切换几次。  您应使用状态寄存器来验证复位状态)。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢、这是有道理的。

    我们不关心 MCU 是通过加电还是由其他源复位。 很明显、当在 CLKIN 脉冲中定义时、RESET 引脚需要 CLKIN、我只是没有意识到。 我将尝试检查状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、
    在 DS 章节 8.4.3 图 8-18 中可以清楚地看到、即使是由引脚复位或复位命令触发软复位、也不应存在 CLKIN 信号。 能否请您确认、这是数据表中的错误、您将对其进行纠正?
    此致、

    Ivo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ivo、你好、Tomas、

    我想稍微更正我的同事的发言。

    AMC13xM0x 器件有两种复位来源、即硬件 (HW) 和软件 (SW)-通过 SPI。 硬件复位需要切换 SYNC/RESET 引脚。 正如我的同事所指出的、此复位使用 CLKIN 时钟域来复位 IC。  

    软件复位

    软件复位通过 SPI 命令和进行 DOES NOT 使用 CLKIN 时钟域。 应在发送此命令之前禁用 CLKIN(这将在稍后解释)。

    硬件复位

    AMC131M02 数据表中的图 8-18 以某种方式表明、时钟在复位期间不存在。 但是、此图显示的是“复位后“的情况。 请参阅我的手工修改。

    重要的是、在硬件复位期间、时钟在 2048 个脉冲(最坏情况,2048 个脉冲+ 5us)之后停止。

    说明:

    • 软件复位或通过 SYNC/RESET 引脚进行复位、仅复位 AMC131x 器件的初级 (MCU) 侧。
    • MCU 侧的复位会将寄存器恢复为默认配置。
    • 默认配置会禁用集成式 DC/DC 转换器。
    • 当 DC/DC 停止工作时、次级侧(模拟输入)只能通过上电复位 (POR) 进行复位。
    • DC/DC 转换器输出端的电压非常重要 在客户重新启用 DC/DC 转换器之前降至 POR 阈值以下。
    • 确切的时序取决于 DC/DC 转换器输出端的电容。
    • 可添加泄放电阻器来加快此放电速度。

    如果在硬件复位操作期间 (2048 个时钟+ 5us) 通过 CLKIN 引脚持续为器件提供时钟、次级侧(模拟输入)可能会进入电流消耗极低(数十 nA)的低功耗模式。 在这种情况下、使次级侧电压低于 POR 复位需要很长时间。

    建议:

    与复位源无关、 确保次级侧的电压 (HLDO_IN) 降至 1.7V 以下 (标称值为 2V)、然后在器件配置期间通过 SPI 重新启用 DC/DC 转换器。

    如果您坚持使用硬件复位、并且无法精确控制 CLKIN 脉冲的数量(MCU 的任务相当困难)、请在 HLDO_IN 上添加一个 3.6k 泄放电阻器。 在这种情况下、即使器件在次级侧进入低功耗模式、您也可以根据 DC/DC 输出端的泄放电阻器和电容计算次级侧降至 POR 阈值以下的速度。

    如果您想更详细地讨论此问题、请告诉我。

    S pozdravem/谨致问候

    Jiri Panacek

    隔离式转换器业务部系统应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    非常感谢您的详细回答!
    我们已经投入生产 PCB、因此添加泄放电阻器为时已晚。 因此、我预计、如果我们过早重新启用 DC/DC、它将无法正常工作。 是否存在任何损坏或电压过高的风险?
    我们还可以添加更长的延迟并依靠电容器的泄放、但这会延迟启动、因此我宁愿在不太重要的情况下不使用它。  

    根据您 对复位序列的解释、我的结论是使用 SPI 命令而不是 SYNC/RESET 引脚更容易使用软件复位。  

    此致、
    Ivo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivo、  

    您的理解是正确的。 软件复位序列更安全、因为时序和隔离器件的模拟输入侧(次级侧)始终保持不变 切勿进入此超低 IQ 模式(功耗为数十 nA) 。   

    因此、我预计、如果我们过早地重新启用 DC/DC、它将无法正常工作。  “

    - 更正“它 5 月 无法正常工作“。 在大多数情况下、它会...

    长话短说:

    -您应该避免低 IQ 模式,因为在此模式下,DCDC_out 电容器的放电时间更长

    -我仍然建议等待足够长的时间,以便次级侧通过 UVLO。 如果所有通道都被禁用并且 CLKIN 被禁用、次级侧仍将消耗超过 800uA 的电流。 利用这些信息、您应该能够计算出在次级侧达到 UVLO 所需的时间。  

    S pozdravem/谨致问候、

    Jiří Panáček μ s