This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:ADC12DJ5200RF 能否与两个不同的接收器连接?

Guru**** 2780875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1554936/adc12dj5200rf-can-adc12dj5200rf-interface-with-two-different-receivers

器件型号:ADC12DJ5200RF


工具/软件:

我想将两个不同的 FPGA 连接到 ADC12DJ5200RF 的两个通道。 这种方法是否可行? 应如何设计该电路以实现时钟和同步?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    ADC 可以在 64b66b 运行模式下与两个不同的 FPGA 连接。 还必须注意、在单通道运行模式下、数据将在两个通道上拆分、并且必须交错以创建最终的数据速率流、因此需要注意这一点。 为了实现同步、您必须从相位同步源对 SYSREF 和 CLK 进行路由。

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复!