This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:偏置和 REF 信号

Guru**** 2483265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1555050/ads1299-bias-and-ref-signals

器件型号:ADS1299


工具/软件:

您好:

我目前正在设计 EEG 器件、想知道偏置和基准信号。 在研究 TI 的 EVB 时、我注意到这些信号通过 5K 电阻器和 JP25 连接。 这是否意味着、我们可以在皮肤上使用一个电极、而不是两个电极?

此致

Dimitar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitar:

    REF 电极用作所有通道 (-) 输入的公共输入信号。 偏置电极用作驱动的输出电压以偏置人体的共模电压。 EVM 提供了共享这两个信号的配置、但客户通常不会这样使用这两个信号。  

    您可以在 ADS1299 数据表应用部分中阅读有关基准和偏置函数的更多信息。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan!