This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:AFE7950EVM 频段

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1555203/afe7950evm-afe7950evm-frequency-band

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7950

工具/软件:

 AFE7950EVM 涵盖的频率范围是多少? 没有提供规格、部件说明中指出“X 带“、但不清楚这是指仅 X 带还是最多 X 带。 关键是他们在评估板上放置的平衡 — 非平衡变压器。  AFE7950EVM 是否支持 AFE7950 覆盖的整个范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    AFE7950EVM 在每个通道上都有匹配电路、调谐频率为 9.5GHz。 我建议查看“AFE7950-FrontendCircuits.pptx"文档“文档以查看 AFE7950EVM 上每个通道的频率响应。 (此文件位于 AFE79xx 安全站点中的“EVM_Files"文件夹“文件夹中。  

    此致、

    David Chaparro