This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8560:输出电压的裕量

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1556403/dac8560-head-room-of-vout

部件号:DAC8560


工具/软件:

尊敬的技术支持团队:

我对 DAC8560IDDGKT 有疑问。

数据表指出、满量程输出可在 0V 至 Vref 范围内实现。
我从图 19 中了解到、当输出电流较大时、Vout 范围会缩小。
是否存在任何其他限制条件、如余量和下余量?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:  

    图 20 显示了余量和下余量要求。 输出设置为 4.99V、具有 5V VDD。 您可以看到、10mA (5V VDD - 4.99V) 的余量在接近 5mA 之前足够、然后输出开始降低、因为没有足够的余量。 特定电流下所需的余量为 10mV +(图中的 4.99V - VOUT)。 在 15mA 处、VOUT 看起来大约为 4.8V。 因此、要在 15mA 上实际实现满量程 4.99V 输出、您需要 5.2V VDD。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯