This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:有关如何使用 GUI 的问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08EVM, ADS1220EVM, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1540211/ads124s08evm-question-regarding-how-to-use-gui

器件型号:ADS124S08EVM
主题中讨论的其他器件: ADS1220EVMADS124S08

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在测试 ADS124S08EVM、因此有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我获得了 ADS124S08EVM、并且正在进行评估、我有一些问题。

请告知您。

我还想对 ADS1220EVM 提出同样的问题。

如果您的答案与 ADS124S08 不同、请发表评论。

1.使用 Delta-Sigma ADC Evaluation Software 连接 3 线 Pt100 测量温度时、如何将“Data Analysis“选项卡中显示的代码值和电压值转换为温度【℃ 】?

2.我正在通过在“脚本“选项卡中选择 3 线 RTD 进行测量,如何更改或检查转换时间?

(我的同事之前在这封电子邮件中询问了转换时间,我想通过此评估板进行检查。)

 https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1533088/ads124s08-what-is-the-total-conversion-time-for-using-2-channels-pt100 

3.选择 3 线 RTD 进行测量时,如何更改滤波器选择?

4.我了解在 ADS124S08 的 2 个通道之间切换时、我们曾指出必须为每个通道切换设置

是否可以通过在评估板上进行类似的设置来检查转换时间?

此外、使用 ADS1220EVM 是否可以做到这一点?

5.“数据分析“选项卡右下角“收集数据“下的 2048 点/样本是什么意思?

如果我更改此项、将会发生什么变化?

6.代码和电压值是否显示在数据分析选项卡的原始值?

它们是否在内部求平均值、然后输出?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue Shinichi:

    以下是您问题的答案

    [quote userid=“119143" url="“ url="~“~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1540211/ads124s08evm-question-regarding-how-to-use-gui 使用 Delta-Sigma ADC 评估软件连接 3 线 Pt100 来测量温度时、如何将“Data Analysis“选项卡中显示的代码值和电压值转换为温度【℃ 】?

    无法直接使用 ADC GUI 将代码/电压转换为温度。 您将需要外部固件或计算器来执行此操作。

    我们有温度传感器示例代码可以帮助进行计算、请参阅此处: https://www.ti.com/tool/ADC-TEMP-SENSOR-FW

    请注意、必须在外部控制器中实现该代码、不能将其移植到 ADC EVM

    [quote userid=“119143" url="“ url="~“~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1540211/ads124s08evm-question-regarding-how-to-use-gui 我正在通过在“Scripts"选项“选项卡中选择 3 线 RTD 进行测量、如何更改或检查转换时间?

    无法通过 GUI 检查转换时间、需要使用逻辑分析仪或示波器来测量 DRDY 脉冲之间的时间。 这为您提供了转换之间的时间

    [quote userid=“119143" url="“ url="~“~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1540211/ads124s08evm-question-regarding-how-to-use-gui 选择 3 线 RTD 进行测量时、如何更改滤波器选择?

    我不确定您所说的“滤波器选择“是什么意思? 是指 ADC 的数字滤波器吗?

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1540211/ads124s08evm-question-regarding-how-to-use-gui

    4.我了解在 ADS124S08 的 2 个通道之间切换时、我们曾指出必须为每个通道切换设置

    是否可以通过在评估板上进行类似的设置来检查转换时间?

    [/报价]

    没有一种使用 EVM 对通道进行多路复用的好方法。 该 EVM 旨在评估 ADC、但仅支持每个用例。 我建议以 ADS124S08 示例代码为基础编写一个与 EVM 进行通信并可通过通道进行多路复用的简单程序。 然后、使用#2 中的方法检查转换时间

    [quote userid=“119143" url="“ url="~“~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1540211/ads124s08evm-question-regarding-how-to-use-gui 在“数据分析“选项卡右下角的“收集数据“下、2048 个点/样本意味着什么?

    这意味着 GUI 将从 ADC 中收集该数量的样本并将其显示在屏幕上。 请注意、默认 ADC 数据速率为 20SPS、因此以 20SPS 收集 2048 个样本将需要 2048/20 = 102 秒! 当然、这是可以接受的、您只需等待 102 秒即可显示任何数据

    [quote userid=“119143" url="“ url="~“~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1540211/ads124s08evm-question-regarding-how-to-use-gui 代码和电压值是否显示在数据分析选项卡的原始值上?

    是的、这些是原始 ADC 值。 软件中没有滤波/均值计算

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的回复、很抱歉您的回复太晚。

    我将您的答案发送给客户。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    客户还有一个问题。

    请告知您。

    ——

    在 ADS124S08 的两个通道之间切换时、我认为有必要更改每个通道的寄存器设置。
    切换需要多少毫秒?

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue Shinichi:

    我不理解 客户想要知道什么具体信息

    是的,客户需要更改每个通道的寄存器设置 — 他们是否仅更改 INPMUX 通道? 它们是否会更改其他寄存器? 您是否可以提供特定的顺序来了解不同通道之间的变化情况?

    写入寄存器的时间取决于 SCLK 速度、然后所需的总时间取决于需要写入的寄存器总数。 如前所述、实际的多路复用器开关实际上是瞬时的、因此多路复用器实际从一个通道切换到下一个通道的时间可以忽略不计。 通常、通道之间的时间由任何外部模拟稳定决定

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的答复。

    我将确认客户的寄存器设置和反馈给您。

    请稍候。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue Shinichi:

    是的、理解。 如果线程锁定、您始终能够启动新线程、则链接回该线程、以防我们需要查看重要信息。

    -布莱恩