This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:AFE4490 的时钟频率 — 寄存器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1556605/afe4490-clock-frequency-of-afe4490---reg

部件号:AFE4490


工具/软件:

尊敬的团队:

我们在应用中使用 AFE4490。

我们是否应该为 SPO2 AFE 提供 8.192MHz 而不是 8MHz 的时钟频率?

在数据表中、提到允许使用容差为 10%的外部时钟频率。

附加快照以供参考。

 

请就此提供您的建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sneha、

    我们建议使用 8MHz 时钟、在 AFE44x0EVM 中使用。  虽然如果 外部输入时钟频率处于 8MHz 的+/- 10%范围内、器件将正常工作、但 8MHz 时钟仍是理想选择。

    此致、

    Payton