This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683:输出位映射器

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3683, ADC3683-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1555930/adc3683-output-bit-mapper

器件型号:ADC3683


工具/软件:

您好:

我们注意到 14 位/18 位 2 线输出位映射器的 ADC3683 和 ADC3683-SP 芯片之间的(地址顺序)存在差异。

是正确还是错误? 如果是错误、那么正确的默认输出位映射器是什么?

此外、寄存器 0x39 至 0x60(位映射器 A)和 0x61 至 0x88(位映射器 B)的默认(复位)值是什么?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dias:

    ADC3683 数据表的-SP 版本正确。

    我们将其列在列表中以更正商业版本。

    谢谢您、

    Rob