This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7222:AFE7225_gu|I

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1556228/afe7222-afe7225_gu-i

器件型号:AFE7222


工具/软件:

大家好。

我在 AFE722x_GUI_v1p4 上有问题。

当我尝试运行此应用程序时、它会立即终止。 同时、我在 Microsoft 事件查看器中看到以下内容:

故障应用程序名称:AFE722x_GUI_v1p4.exe、版本:1.0.0.0、时间戳:0x47881b1b
故障模块名称:lvrt.dll、版本:8.5.0.4002、时间戳:0x4788249f
异常代码:0xc0000005
故障偏移:0x002004bf
故障过程 ID:0x55A8
故障应用程序开始时间:0x1DC12864B7713D7
默认应用程序路径:C:\Program Files (x86) Texas Instruments \AFE722x\AFE722x_GUI_v1p4.exe
故障模块路径:C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\LabVIEW Run-time\8.5\lvrt.dll
报告 ID:f65ac207-e311-4ee-814F-22f57ce10524
故障包全名:
故障软件包相对应用程序 ID

操作系统: Windows 7

版本:24H2

操作系统内部版本 26100.4762

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vadum:

    让我与团队核实一下、然后返回给您。

    此致、

    Camilo