This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:与单端–20mA 输入连接时双通道 4 PLC 发送器存在负载共享问题

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1555878/dac161s997-load-sharing-issue-with-dual-channel-4-20ma-transmitter-when-connected-with-single-ended-plc-inputs

部件号:DAC161S997


工具/软件:

团队、

我们将 2 个 DAC161S997 用于双通道 4 –20mA 发送器。 两个 DAC 与 MCU 共用一个接地端、并且发送器电路中具有内置隔离。

在现场、当两个发送器输出都连接到 PLC 的单端输入时、观察到两个通道的电流平衡到中间值。

即、如果

发送器 CH1 = 6mA

发送器 CH2 = 8mA

当通道分别连接到 PLC 输入 AI1 和 AI2 时、两个通道的电流平衡至 7mA 的中间值。

PLC 输入为单端、无源(即无回路电源)、具有 250 欧姆的内部负载电阻。 根据下面的电路、两个发送器通道都由 独立电源 PSU1 和 PSU2 供电。  

如果只有任何一个通道连接到 PLC、则不会观察到问题。

由于 PLC 输入为单端输入 、因此我们无法确定添加外部 2 个 4 –20mA 信号隔离器是否有助于解决问题。

DAC 电路如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manyak,


    输出连接出现问题。 对于 DAC161S997、输出电源连接必须相互隔离。 这意味着两个电源连接不能一起接地。 必须允许两个电源彼此悬空、以便可以独立控制电流。

    这是数据表的第一个图:

    在器件内部、电流 DAC (IDAC) 会输出一个小电流、用于控制总环路电流。 IDAC 输出端的电压从运算放大器反馈接地。 该电流流经 80kΩ 电阻器、并通过 40Ω 电阻器以 2000 倍的增益获得。 该总电流就成为环路中 OUT 的电流。

    问题在于环路的总电流 (I) 来自 OUT 引脚。 这是反馈产生的设定电压该电压低于接地电平(基本上为 40Ω×I)。 只要设置了电流、此电压就会改变对环路电流的控制。

    回到您的电路、这两个环路可能没有公共接地、但它们无法彼此悬空。 因此、它们无法独立设置环路中的电流。

    我不确定是否有一个很好的方法来轻松解决这个问题。 我想您需要为每个 DAC 设置一些独立的接地、以使控制功能正常工作。 这就需要对每个 DAC161S997 进行某种隔离式电源和数字通信。


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    感谢您的解释!

    由于 PLC 通常具有无源模拟输入、因此最好将拓扑更改为使用每通道隔离式浮动电源为类型变送器提供源。

    是否有应用 手册或基准电路可为我们提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mayank,

    恐怕我在生成隔离式电源方面没有任何基准。 大多数情况下、器件在没有任何器件的情况下用作环路上的单个发送器。  

    您也许能够使用环路电源、通过变压器驱动器生成低压隔离式电源。 然后、这种隔离式 电源可用于为 器件和微控制器供电。  

    Joseph Wu