This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1198ECGFE-PDK:ADS1198ECGFE-PDK

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1198ECGFE-PDK, ADS1198

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1548605/ads1198ecgfe-pdk-ads1198ecgfe-pdk

部件号:ADS1198ECGFE-PDK
主题 ADS1198 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好! 我无法安装 ADS1198ECGFE-PDK 评估板软件、请参阅下面的。  
Windows 10、我尝试了 2 台不同的计算机。  
正在等待您的建议。




 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladimir

    NI LabVIEW Runtime Engine 似乎未正确安装。 您能否确认安装程序已在 C:\Program Files (x86)\National Instruments 中创建了必要的文件?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan! 请在下面找到  C:\Program Files (x86)\National Instruments 文件夹中的文件屏幕截图。  
    如果您需要更多信息、请告诉我。  
    此致
    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vladimir

    您是否还可以查看以下目录: C:\Program Files (x86)\ADS1198ECG-FE\lib_1298? 如果 USBStyx 驱动程序安装正确、则应将 subVI 放置在该位置。  确保您具有管理员权限、以便可以将这些目录写入:

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan!
    请查找随附的所需目录内容。 我有管理员权限。





    此致
    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladimir

    感谢您检查文件。 它们似乎安装正确。

    您能否在插入 EVM 时检查设备管理器、然后在启动 GUI 时再次检查?  

    这个问题似乎  在过去至少发生过一次、但没有得到解决。 其他人发现的唯一解决方法是在其他 PC 上尝试。  不幸的是、我现在没有其他建议。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan。  
    请查找我在设备管理器中看到的附件。  

    我知道这个问题是在 TI 论坛上讨论过的、但没有找到解决方案。  
    我尝试在 3 台不同的计算机上安装软件、但未成功。  
    对计算机硬件和软件有何要求?  
    方面
    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladimir

    驱动程序似乎也按预期工作。 EVM GUI 应该可以在 Windows XP 至 Windows 10 的任何版本上运行。 我们尚未在 Windows 11 上对此进行测试。

    我再次搜索“GUI missing subVIs“、但未提及 ADS1198 或 EVM。 对于许多基于 LabVIEW 的 GUI 来说、这似乎是一个常见问题。 下面是一个示例: LMH6401EVM:在调用 GUI 期间报告的缺少子 VI — 放大器论坛-放大器 — TI E2E 支持论坛

    我最好的建议是查看 您安装的 NI LabVIEW Run-Time Engine 版本。  您能否在 C:\Program Files (x86)\National Instruments\shared 中检查您拥有哪些版本?  

    此致、

    Ryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan。  
    请查找随附的运行时文件夹内容。  

    希望这有所帮助。  
    此致

    弗拉基米尔