This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60508:DAC 输出范围配置

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60508, DAC80508, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1555912/dac60508-dac-output-range-configuration

部件号:DAC60508
主题中讨论的其他器件: DAC80508TLV431

工具/软件:

您好、

为什么我在 DAC60508 的数据表中看到、 不建议将 DAC 输出范围配置与 DIV 设置=÷1 和 增益设置= X1 一同使用。

此致

Zeev Gerber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zeev、


    这篇文章的答案可以在以下文章中找到(本文描述的是 16 位 DAC80508、而不是 12 位 DAC60508,但仍然适用):

     https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/844638/dac8568-dac80508-setting-div-1-gain-1-are-not-recommended-why 

    当您设置 DIV=÷2 和增益=×2 时、DAC 中的电阻梯具有更好的性能、并且内部基准电压有额外的余量。 这应该会提供与 DIV=÷1 和增益=×1 相同的 0V 至 VREF 输出。


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      如果我的 VDD 略低于 5V、我可以使用 DIV=÷1 吗? 例如 4.75V?  

    如果基准缓冲器关断、则输出为零。

    Zeev Gerber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeev:  

    在此处复制您的其他问题:  

    我想使用 5V 的电压输出和 5V 的 VDD。

    VDD 不 能保证 超过 5V、并且可以低于该值(可能为 4.75V)。   

     基准分频器发出基准警报条件并将输出设置为零的值是多少?

    如果 VDD 高于 4.75V、在 0V 至 VDD 范围内工作没有问题。

    -----

    我想使用一个电压基准 (tlv431) 驱动多个 (4) DAC (dac60508)。

    当使用  默认的内部基准时、dac60508 将基准驱动为输出。

       在我将 DAC 配置为使用外部基准之前、如何处理 DAC 与外部基准之间以及 DAC 之间的电压争用?

    在前面的问题中、我看到 TI 建议在基准电压~100 Ω 之间串联电阻。

    在这种情况下、是否应该使用 4 个电阻器? 每个 DAC 基准引脚一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    你对我有什么看法吗?

    Zeev gerber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeev:  

    设计人员会告诉我、基准余量在极端寒冷的温度下是最差的。 数据表中给出的数据是在整个温度范围内指定的、因此如果您在室温附近运行、这会更加保守一点。 这就是为什么您在 4.75V VDD 方面没有看到问题的原因。 我进行了检查、没有任何数据表明不同温度下的确切要求。  

    四个器件的一个电阻器正常。 该电阻器 DAC 侧的电压将固定为~2.5V、并且相同的电流将流经电阻器、直到您能够将所有四个基准断电。 您可以同时将所有四个器件的 CS 拉至低电平、并发送一条命令来同时禁用所有 VREF。

    此致、

    凯蒂恩·琼斯