This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:有关模拟输入范围的问题

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1555821/ads131m02-question-about-analog-input-range

器件型号:ADS131M02


工具/软件:

尊敬的团队:

客户正在研究 ADS131M02、并且对下图所示的模拟输入规格感到困惑。

在 D/S 中、输入范围将是 AGND-1.3。 我想 澄清一下、ADS131M02 是否可以支持–1.3V 至 AVDD 输入范围?

如果是、我们的器件如何支持此功能? 请将相关应用手册分享给我们进行研究。

谢谢。

此致、

Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben Kuo:

    您能在 Thread 跟踪工具套件中回答我的问题吗? 我们将在等待您的回答时审查您的问题

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    是否有任何关于规格问题的更新?  

    由于机密信息和解决方案尚未修复、因此请向我发送一封邮件、我们可以调整更多项目背景。

    此致、

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben Kuo:

    ADS131M02 可以测量 AGND 以下的输入信号。 ADC 通过使用电荷泵来实现这一点

    -布莱恩