This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8564:如何使用第 3 个引脚

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1555371/dac8564-how-to-use-the-3rd-pin

部件号:DAC8564


工具/软件:

我的 DAC8564 产生的热量不到 100 摄氏度、因此我遇到了问题。
我怀疑原因是第 3 个引脚。
目前、我在 Raspberry PI 5 上的 PCB 上有四个 DAC8564、用于控制气动阀。
由于气动阀的工作电压为 0-5V、因此我在设计 PCB 时将 Raspberry PI 5 的 5V 电压连接到 DAC8564 的第 3 引脚以作为外部基准。
但是、DAC8564 的数据表显示“如果要使用外部基准、请在连接外部基准之前发送命令以禁用 DAC8564 的内部基准“。
由于我的 PCB 连接了 Raspberry pi5 的 5V 电压和 DAC8564 的第 3 引脚、这意味着我在发送命令以禁用 DAC8564 的内部基准之前已连接外部基准。
我想知道 DAC8564 内部基准的输出与外部基准的输入之间的冲突是否会导致发热过高。
请告诉我、当引脚 3 输入外部基准时、而未发送禁用内部基准的命令、DAC8564 会产生什么行为。
AVDD 正确连接到 5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshida-san:  

    5V 基准将向 2.5V 基准灌入电流。 根据此电流、器件可能会升温。

    您能分享原理图的其余部分吗? 您是否能够发送命令来禁用内部基准?  

    此致、

    Katlynne Jone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jone

    感谢您的答复。

    该 pdf 包含原理图的其余部分。正如我已经提到的、4 个 DAC 8564 用于驱动 16 个带有 Raspberry PI 5 的 Pnuematory 阀。

    DAC 的第 3 个引脚通过 10uF 和 0.1uF 电容器连接到 raspi 的 5V 电压和 GND。

    即使 PCB 连接到 Raspberry pi5、DAC8564 也会产生热量、而无需运行任何代码。


    另一方面、ADC MAC11632 和电平转换器 74AHC541 等其他芯片在待机模式下不会产生热量。

    你认为热的原因是什么?

    此致、

    吉田瑞树

    e2e.ti.com/.../6862.control_5F00_board.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshida-san:  

    您是否能够发送一条命令来禁用内部基准、以便在两个基准源不再相互竞争后检查热量是否会消失? 或者您无法与器件通信吗?  

    基准的短路电流为 100mA。 因此、如果 5V Raspberry PI 电源为 100mA 提供源(每个 DAC、您有 4 个)、那么 DAC 将灌入这么大的电流。 尝试禁用内部基准。 如果此电流在启动时过高、则需要一个外部限流电阻器来限制此电流、或者您可以使用内部基准。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jones:

    我发送了一个信号来禁用内部基准、但热生成在所有四个器件中都保持不变。
    我将电路图 (6862.control_board.pdf) 与数据表进行了比较、但布线似乎没有问题。

    此致、

    吉田瑞树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshida-san:  

    您是否已确认写入命令成功? 您是否能够将 DAC 设置为 0V 以外的输出?  

    如果是、则参考值不是问题的原因。  

    我还根据您分享的原理图验证了引脚排列是否正确。  

    DAC 输出是否连接到负载?

    此致、

    凯蒂恩·琼斯