This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60508:使用外部基准驱动多个 DAC's (dac60508)

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60508, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1556891/dac60508-drive-multiple-dac-s-dac60508-with-external-reference

部件号:DAC60508
主题: TLV431 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我想使用一个电压基准 (tlv431) 驱动多个 (4) DAC (dac60508)。

当使用  默认的内部基准时、dac60508 将基准驱动为输出。

   在我将 DAC 配置为使用外部基准之前、如何处理 DAC 与外部基准之间以及 DAC 之间的电压争用?

在前面的问题中、我看到 TI 建议在基准电压~100 Ω 之间串联电阻。

在这种情况下、是否应该使用 4 个电阻器? 每个 DAC 基准引脚一个?

Zeev gerber