This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80516:16 通道 16 位、采用菊花链

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80508, DAC81416, DAC80516

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1549969/dac80516-16ch-16-bit-with-daisy-chain

器件型号:DAC80516
主题中讨论的其他器件:DAC80508DAC81416

工具/软件:

您好先生

我们需要一个解决方案、该解决方案使用菊花链、支持 16 位/16 通道

您有解决方案吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    可以考虑 DAC81416 或 DAC80508。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生

    DAC81416 很好、但我们不需要放大器间隙

    输出中是否有 16 位/16 通道没有 AMP?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    DAC80516 还具有输出放大器。 仅有的两个 16 位、16 通道 DAC 是 DAC0516 和 DAC81416:

    精密 DAC(≤10MSPS)产品选择|德州仪器 TI.com

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jone

     DAC80516 的 INL 比 DAC80508 不良?

    对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    没错。 DAC80516 具有最大 2LSB INL、DAC80508 具有 MAC 1LSB INL。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯