This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60508:数据转换器论坛

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1556862/dac60508-data-converters-forum

部件号:DAC60508


工具/软件:

您好、

我想使用 5V 的电压输出和 5V 的 VDD。

VDD 不 能保证超过 5V、并且可以低于该值(可能为 4.75V)。   

 基准分频器发出基准警报条件并将输出设置为零的值是多少?

如果 VDD 高于 4.75V、在 0V 至 VDD 范围内工作没有问题。

请 建议

Zeev Gerber