This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDS39RF12:使用 SPI 同步多个器件?

Guru**** 2927970 points

Other Parts Discussed in Thread: DDS39RF12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1556211/dds39rf12-synchronize-multiple-devices-using-spi

部件号:DDS39RF12


工具/软件:

您好团队:

是否可以仅使用 SPI 来同步多个器件?
我的客户希望在不使用 JESD204 的情况下使用多个 DDS39RF12。

从数据表中可以看出、我们似乎需要 SYSREF 信号、但需要确保。

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队:

    有人能帮我吗?

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们只能与 SYSREF 同步

    此致、

    Geoff