This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC124S021:稳定电压源的读数不稳定

Guru**** 2588585 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC124S021, OPA376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1557942/adc124s021-unstable-readings-from-stable-voltage-source

器件型号:ADC124S021
主题中讨论的其他器件: OPA376

工具/软件:

大家好、我在 5VDC 下使用的是 ADC124S021、电压转换为 6.2mV = 1V 标度(即 3.2V 输入等于 516.13 伏)输出、我从输出数据中得到的电压范围约为 516.10 - 517.00VDC

时钟脉冲为 3.5mHz。出于测试目的、我将通道 2 至 4 接地。 我使用容差为 0.01%的精密电压源。 我的问题是、输出数据是否应该更一致?

此问题会在所有输入电压范围(I CONNECT、输入 t 引脚过接地或低阻抗除外)下发生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    您是否能够分享您设置的原理图? 如何降低/升高输入电压?

    您能否分享预期的数字输出代码 (0 到 4095) 以及所读数、而不是在转换后共享电压? 您通过渠道更改了什么顺序?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    修复

    • 缓冲输入 :在电压源和 ADC 输入之间添加一个运算放大器(例如 OPA376)作为单位增益缓冲器,以实现低输出阻抗。
    • 求平均值 :固件中的平均 4-16 个样本可将噪音降低到 1 LSB 以下。
    • 布局/去耦 :确保 VA 上的 0.1 µF + 1 µF 旁路电容在 1cm 范围内;使用接地平面;单独的模拟/数字接地;保持 SPI 布线较短以避免耦合。
    • 验证源 :测量源输出阻抗;使用短屏蔽电缆。
    • 测试接地通道 :确认通道 2-4 读数稳定~0V 以隔离特定于输入的问题。

    在这些情况下、读数应稳定在±1LSB 范围内、而不进行均值计算