This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038:在 ADC 电源可用之前施加模拟输入

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1556885/ads7038-analog-input-applied-much-before-adc-supply-is-available

器件型号:ADS7038


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我有一个客户用例、其中客户使用 ADC 来测量电池和输入电源电压。

在施加 ADC AVDD 之前、可以提供模拟输入电压。

您能否确认 ADC 是否符合上述条件?

是否有客户需要注意的任何事项。

此致、

Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

     在 AVDD 存在之前、器件的模拟输入不应存在。 在这种情况下、存在损坏内部 ESD 二极管的风险。 如果模拟输入电压预计会超过 AVDD、我建议使用外部保护二极管来钳制该电压。  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Joel

    感谢您的意见。

    此致、

    Sreenivasa.