This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128D818:低功耗模式

Guru**** 2915680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1556979/adc128d818-low-power-mode

部件号:ADC128D818


工具/软件:

您好的团队、  

对于低功耗模式、ADC 将需要 728ms 完成。 我想了解 整个过程。 有多少个步骤? 对于每个步骤、需要较短的时间?  

我的猜测:

步骤 (1) 转换所有启用的通道并将结果存储到寄存器。 有多少毫秒?  

第 (2) 步进入 SHUTDOWN 模式。  有多少毫秒?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naizeng:

    我没有此模式的特定时序。 了解这些时间的目标是什么? 从可用性的角度来看、在低功耗转换模式下、无法缩短或延长该转换时间。

    此致、
    Joel