This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000EVM:CAN't 从 ADC 捕获正确的数据

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000EVM, ADC12J4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1550706/adc12j4000evm-can-t-capture-the-right-data-from-adc

器件型号:ADC12J4000EVM
Thread 中讨论的其他器件: ADC12J4000

工具/软件:

大家好:

我使用的是 ADC12J4000EVM 和 KCU105 板、在不使用 FPGA 中的 JESD204 IP 内核的情况下尝试接收数据。 我已经对齐了字节和通道、因此斜坡测试、ILA 测试和 D21.5 测试运行良好。 现在、我需要将数据拆分为 12 位样本、并按正确的顺序放置它们。 我将 ADC 设置为使用 HSDC PRO 捕获数据、而不是通过在地址 0x201 的位 7 中写入 0 来关闭加扰。 因此、我使用旁路模式、无分频、DDR = 1、P54 = 0;LMF = 8、8、8、且扰频已关闭(地址 0x201 中的位 7 为零)。 我希望看到 ADC12J4000 数据表的表 12 和表 13 所述的帧、但我没有看到尾位(根据 ADC12J400 数据表,这些帧必须为零)。 此外、当我打开测试图形模式(将 1 写入地址 0x58 中的位 2)时、我在通道上看不到 ADC 测试图形符号、如 ADC12J4000 数据表中的表 33 所述。 我知道 D[7...0]连接上会交换极性、因此我在 FPGA 收发器中使用«rxpolarity»端口并将其连接到 1。 我尝试将其连接到 0、但无法看到尾位为 00 或 FF。

很显然、我做了一些错误的事情。 如何从 ADC 获取 TPM 数据以及如何在数据流中查看尾位? 我非常感谢为解决这一问题提供的任何帮助。

此致、Hannah。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hannah:

    请发送您在通道数据上看到的值的快照(经过几个周期)。

    此致、

    阿米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 感谢您的回答、但我已经发现了我的错误。  

    我上个月在我的假期,​在我的第一个工作日,我突然意识到,在接收器上的字节是相反的顺序。 所以,数据是好的,我只需要从右到左观察数据表单。 显然,我太累了,没有注意到这一点。