This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3162:关于 DAC3162 数据和时钟延迟。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3162, DAC3162EVM, SN65LVDS100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1557275/dac3162-about-dac3162-data-and-clock-delay

部件号:DAC3162
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS100

工具/软件:

你好


我正在设计具有 FMC 接口的 PCB 板、包括 DAC3162。 我在设计中使用 DAC3162EVM 和 FMC 适配器卡作为参考。
该板将通过 FMC 连接器连接到 AC701 FPGA 板。
它还包括一个 LVPECL 至 LVDS 缓冲器 (lvds100dgkr) 集成电路、用于在 FPGA 上作为 LVDS 接收 LVPECL 时钟信号。

我不知道在 PCB 上进行长度匹配时如何调整延迟时间。

数据表指出建立时间和保持时间应至少为 200ps。
在 PCB 设计中、为了实现这种延迟、应考虑哪些因素?

为了更好地理解、我添加了方框图。 目前、延迟值大致如下:
T1 = T2 = 360ps
T4 < 10ps
T3 = 300PS


我相信 FPGA 板上的线路具有等效的延迟。
此外、我应该如何考虑 SN65LVDS100 集成电路的内部延迟?
我需要帮助确定时钟线和数据线的延迟值。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 您需要匹配布线长度以解决任何偏差。  请尽可能接近这些值。

    2) 您无法计算缓冲区延迟,因为这些延迟会因器件而异。

    3) 验证 FPGA 卡布线在通道之间没有偏斜,如果它在您的板上考虑它。

    此致、

    Geoff