This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3644:PDN/SYNC 信号功能

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1555232/adc3644-pdn-sync-signal-functionality

器件型号:ADC3644


工具/软件:

大家好、我正在尝试同步 多个 ADC3644、并想知道如何以及如何将信号馈送到 PDN/SYNC 引脚以进行复杂抽取。 我假设我必须首先使用 SPI 对其进行配置、然后在引脚中生成方波(缓冲和匹配的布线长度)、这样是否正确? 此外、同步信号的频率对于时钟/采样时钟是否很重要、或者 64Hz 的任何整数倍是否有效、或者是否通常使用任何频率? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felipe:

    是、匹配布线长度。  频率无关紧要。

    此致、

    Geoff