This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:自动数据收集

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1557788/afe5809evm-automatic-data-collection

器件型号:AFE5809EVM


工具/软件:

您好! 我将 AFE5809EVM 与 TSW1400 配合使用、用于通过外部触发事件自动捕获数据、但在每个事件之后、需要很长时间才能将数据存储在 PC 上、并及时传播事件。  
我将基于 Python 的脚本与 HSDC 专业版自动化 DLL 和高速数据转换器专业版 v5.0 搭配使用、当我尝试使用“ADC_DLL Arm_Trigger_Settings (ADC_DLL)“功能时收到错误、因为我版本的 Auto_Re 中没有此类函数。

是否有方法自动存储数据(使用重新布防功能)或至少重新布防触发器以手动收集几个触发器记录的帧? 如果没有、我可以找到至少具有 8 个模拟输入通道的哪种设置(关于 50MHz 数据速率和具有几个帧功能的数据采集板)?