This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-JESD204-IP:TI-JESD204-IP 的多次实例化

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TI-JESD204-IP, ADS54J66, DAC37J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1553002/ti-jesd204-ip-multiple-instantiation-of-ti-jesd204-ip

器件型号:TI-JESD204-IP
主题中讨论的其他器件: ADS54J66DAC37J84

工具/软件:

您好、

我有 2 个 ADC(每 4 个通道)和 2 个 DAC(每 8 个通道)。

我想对一个 ADC(4 通道)和一个 DAC(8 通道)使用一个 TI-JESD204-IP 实例、对一个 ADC(4 通道)和一个 DAC(8 通道)使用另一个 TI-JESD204-IP 实例。  

1.有可能吗?

2.如何实例化两个 TI-JESD204-IP?  

感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新我的第一个问题;

    我尝试仅 对一个 ADC(4 通道)和一个 DAC(8 通道)使用一个 TI-JESD204-IP 实例、然后发现加密模块会产生合成错误。

    但是、如果我设置“ ADC 为 4 通道、DAC 为 4 通道“或“ ADC 为 8 通道、DAC 为 8 通道“、则不会出现任何错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bestami、

    哪个 ADC 和 DAC 用于 TI JESD IP?

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    我们的目标是 ADS54J66 和 DAC37J84。

    谢谢你。