This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0102-100:是否可以对通道进行预编程?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1557448/tpl0102-100-can-channels-be-pre-programmed

器件型号:TPL0102-100


工具/软件:

数字电位器的两个通道是否都可以预编程为默认值 (127) 以外的其他值? 如果是、流程是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karina、


    应该可以对 TPS0102-100 进行预编程、以便为每个通道设置不同的默认值。 请注意、初始默认值设置为 0x80h (128 而不是 127)。

    要设置此设置、您需要首先为 TPS0102-100 供电。 该器件首先提供可访问的非易失性寄存器。 在这里、您可以将 IRVA(地址 0x00h)和 IRVB(地址 0x01h)设置为所需的值。 这将设置 IRVA 和 IRVB 寄存器的非易失性默认值。

    重启设备电源后、IRVA 和 IRVB 的后续内容将保留在上一次下电上电编程值中。 要访问易失性寄存器、请将 ACR 寄存器(地址 0x10)中的 VOL 位(位 7)设置为 1、并将/SHDN 位(位 6)设置为 0。 这样、您就可以将器件编程为正确的设置、而不会中断 IVRA 和 IVRB 的非易失性存储器设置。 设备随后的下电上电时应保留 IRVA 和 IRVB 设置。


    Joseph Wu